Prix 'Red Dot' décerné au Scala2

02.05.2017

Grundfos

Le système de distribution d'eau innovant a reçu le prix Red Dot Award Product Design 2017 pour un design de qualité exceptionnelle.

Le prix Red Dot Award fait partie des plus célèbres concours de design dans le monde entier. Le jury spécialisé, autonome et réunissant diverses nationalités a évalué au cours de cette année, des candidatures de 54 pays. Les prix seront décernés solennellement dans le cadre d'un gala le 3 juillet 2017, ensuite les produits primés seront exposés pendant un an dans le musée Red Dot Design à Essen.

« Nous nous réjouissons du fait que la Scala2 ait pu convaincre lors du Red Dot Award qui est un concours international exigeant », déclare Ingo Landwehr, Directeur de Marketing & du développement commercial de Grundfos dans la zone D-A-CH. « Le prix confirme que nous avons réussi à définir de nouvelles références avec ce produit dans le secteur de l'approvisionnement en eau des bâtiments. »
    
Le jury a décrit la Scala2 comme une solution particulièrement compacte, efficace sur le plan énergétique et destinée à l'approvisionnement en eau dans les bâtiments et les jardins. L'installation occupe seulement un quart de l'espace qu'occupe un système de distribution d'eau classique et peut donc être placée facilement sous un évier. Cet encombrement réduit est possible grâce à un réglage constant de la pression. À l'aide d'un convertisseur de fréquences intégré, la pompe maintient la pression à un niveau constant à la sortie, même en cas de variations des pressions en amont ou de prélèvements. Grâce à cette configuration, l'installation n'a pas besoin d'un réservoir à pression de membrane, mais elle est dotée d'un réservoir de commande intégré qui compense les petites fuites et stabilise la pression au démarrage.

Le moteur à aimant permanent à réglage de régime garantit, avec une hauteur de refoulement de 45 m (Hmax), une performance suffisante pour des exigences spécifiques à la maison. Tandis qu'une puissance absorbée de plus de 1000 watts est requise pour les systèmes de distribution d'eau classiques, la Scala2 fonctionne avec une puissance maximale de 550 watts et peut même atteindre un point de fonctionnement minimal de 10 watts seulement.

Grâce au réglage du régime et un refroidissement silencieux de l'eau, l'émission acoustique est réduite à 47 dB(A) environ, moins que le niveau acoustique d'un lave-vaisselle. Le produit peut donc être installé sans problèmes à proximité des zones habitées. La Scala2 peut être installée sans outils ne comporte de nombreuses fonctions de sécurité intégrées, entre autres la protection contre la surtension/sous-tension, le fonctionnement à sec ou la protection en cas de blocage. Par ailleurs, il existe une protection contre le trop-plein avec option de sélection, ainsi qu'une fonction confort spéciale, pour éviter des cycles de mise en marche/arrêt provoqués par des petites fuites.

Grâce à sa construction innovante, à sa structure extrêmement compacte et à son efficacité élevée sur le plan énergétique, la Scala2 représente une solution polyvalente pour l'arrosage et l'irrigation à la maison. La classe de protection élevée IPX4 (protection contre les éclaboussures dans toutes les directions) et des températures ambiantes constantes et admissibles allant jusqu'à +55 °C permettent également de l'installer à l'extérieur sans problème, à l'abri du gel, par exemple, à proximité immédiate du puits ou de la citerne.