Multibox Grundfos

25.08.2017

Grundfos

Pack d'aide d'urgence pour les sous-sols inondés

Sous nos latitudes, le changement de climat a malheureusement toujours provoqué à des intervalles relativement courts, de fortes pluies, des crues et des inondations. Par ailleurs, les événements saisonniers s'accompagnent régulièrement de masses d'eaux dangereuses; à titre d'exemple, la fonte de neige fait sortir les fleuves de leur lit chaque année. Dans ce contexte, les mesures préventives comme les sécurités anti-refoulement conjuguées aux solutions pratiques en cas de sinistre sont de plus en plus importantes.

Grundfos offre à cet effet avec le Multibox, un pack complet pour le vidage simple et un assèchement rapide, au moyen des pompes, des bâtiments ou des sous-sols inondés. Le pack est constitué d'une pompe vide-cave Unilift CC7, d'un tuyau anti-incendie de 15 mètres de taille C et de tous les accessoires requis dans un boîtier de transport et de filtration universel.

Tandis que la plupart des pompes vide-caves classiques peuvent pomper seulement jusqu'à un niveau d'eau de 20 mm, les pompes Unilift CC peuvent aspirer l'eau jusqu'à un niveau de 3 mm. En d'autres termes, pour une superficie de cave de 50 m², on retire 85 seaux d'eau résiduelle et le sol est quasiment sec après le vidage de l'eau. La pompe est conçue pour une hauteur de pompage maximale de 7 m et un courant de pompage allant jusqu'à 14 m³/h, la protection contre la marche à sec et le contact à flotteur garantissent un fonctionnement en toute sécurité.

Dans le pack Multibox, la pompe est livrée intégralement avec un tuyau anti-incendie de 15 mètres doté d'un raccord Storz C et d'une protection contre la torsion en acier inox, avec un clapet d'anti-retour intégré et d'une sortie de pressions à trois paliers pour un raccordement simple des tuyaux de diamètres différentes. Une caractéristique particulière de Unilift CC de Grundfos tient par ailleurs de la sortie de pression au choix : en plus de la sortie de pression verticale classique, Unilift CC est également doté d'une sortie horizontale. Ainsi, la sortie qui n'est pas utilisée est simplement fermée avec un bouchon fileté. En plus de l'assèchement des caves, la pompe et les accessoires peuvent également être utilisés de façon flexible et simple pour le vidage des étangs, des piscines, des tonneaux d'eaux pluviales, les puits et les citernes.

La Multibox de Grundfos est simplement un pack d'urgence maniable conçu pour les propriétaires de maisons et de logements. Pour l'artisanat, le pack est une offre importante pour une activité supplémentaire éventuelle pour des clients finals, il est également indiqué comme aide d'urgence dans certains véhicules d'intervention.