Abwasser in Lubmin

Overview_TEXT

Überblick

Der Einsatz von Abwasserpumpen wird mehr und mehr unter dem Gesichtspunkt der Energieeinsparung gesehen. Ein richtiger Ansatz, denn die Betriebskosten einer Pumpe übersteigen über die Jahre gesehen die reinen Investitionskosten im ein Vielfaches. Der ZWAD, Zweckverband Wasser Abwasser Boddenküste, in Lubmin stand vor der Entscheidung, eine im Hauptpumpwerk eingesetzte Abwasserpumpe mit hohen Stillstandszeiten
zu reparieren oder zu ersetzen. Man entschied sich zu einem Austausch durch eine Grundfos Abwasserpumpe vom Typ S1X 174 H1. Anfang des
Jahres 2003 wurde die neue Pumpe auf dem original Kupplungsfuß des Vorgängermodells mittels eines Adapters installiert.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Betreff:

Kosteneinsparung durch Einsatz einer Grundfos Pumpe im Hauptpumpwerk

Ort:

Lubmin

Firma:

Abwasser in Lubmin

Contacts_TEXT

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine ähnliche Lösung benötigen.