Grundfos Zirkulationspumpen mit AutoAdapt-Funktion

05.08.2014

Grundfos

Intelligente Regelung statt fester Schaltzeiten

Bei der zentralen Trinkwarmwasserversorgung gehören Zirkulationspumpen mittlerweile zur Standardausstattung. Unter energetischen Gesichtspunkten ist jedoch zu beachten, dass unnötige Pumpenlaufzeiten und Temperaturverluste minimiert werden müssen. Schlüssel dafür ist eine möglichst bedarfsgerechte Zeitsteuerung. Mit den Modellen Comfort UP 15-14 BA PM und Comfort UP 20-14 BXA PM bietet Grundfos für diese Anforderung zwei Zirkulationspumpen mit intelligenter AutoAdapt-Regelung, die sich selbstlernend auf das Nutzerverhalten einstellen.

Herzstück der gesamten Baureihe ist ein hocheffizienter Nassläufer-Permanentmagnetmotor mit Kugelrotortechnik. Der robuste Kugelrotor mit integriertem Laufrad arbeitet ohne Welle und lässt sich für Reinigung und Wartung leicht entnehmen. Durch die Kugelrotortechnik ist die Pumpe besonders unempfindlich gegen Kalk: Zum einen entfällt der verkalkungsgefährdete enge Spalt eines herkömmlichen Spaltrohrs, zum anderen bewegt sich der Kugelrotor dreidimensional und vermeidet so den Aufbau von Kalkablagerungen.

Eine technische Besonderheit mit hohem Komfort und Energiespareffekt ist die intelligente Zeitsteuerung der AutoAdapt-Modelle. Während herkömmliche Zeitsteuerungen unabhängig vom tatsächlichen Bedarf mit festen Ein- und Ausschaltzeiten arbeiten, stellt sich die AutoAdapt-Funktion selbsttätig auf das Nutzerverhalten ein. Mit Hilfe von Sensoren erkennt die Pumpe, wann warmes Wasser entnommen wird, und hält die Zeitpunkte laufend in einem 14-tägigen Entnahmekalender fest. Ein Algorithmus wertet die Aufzeichnungen aus, erkennt typische Zeitmuster und ermittelt so die wahrscheinlichen nächsten Entnahmezeitpunkte. Anhand dieser 'Vorhersage' steuert die virtuelle Zeitschaltuhr dann selbsttätig das Ein- /Ausschaltverhalten der Pumpe.

Das alles geschieht völlig automatisch, ein Eingreifen von außen ist nicht erforderlich. Die Pumpe passt sich kontinuierlich an das Nutzerverhalten an und berücksichtigt auch individuelle Verhaltensweisen, die beispielsweise berufsbedingt nur an bestimmten Wochentagen auftreten. Auf diese Weise wird der Zirkulationsbetrieb optimiert und unnötige Pumpenlaufzeiten und Temperaturverluste vermieden. Darüber hinaus verfügt die Pumpe auch über eine automatische Spül- und Anti-Legionellenfunktion.

Neben Kugelrotortechnik und intelligenter Zeitsteuerung zeichnet sich die Pumpe auch durch hohe Zuverlässigkeit und einfache Installation aus. Ein integrierter Trockenlaufschutz beugt verfrühtem Lagerverschleiß vor, das langlebige Messinggehäuse ist korrosionsbeständig und lebensmittelunbedenklich bzw. trinkwassertauglich. Der elektrische Anschluss erfolgt mit dem vielfach bewährten Alpha-Stecker. Die Grundfos Zirkulationspumpen mit AutoAdapt-Funktion eignen sich für Neuinstallation und Austausch. Zur Verfügung stehen die Modelle Comfort UP 15-14 BA PM mit 80 mm Einbaulänge sowie Comfort UP 20-14 BXA PM mit 110 mm Einbaulänge und Absperr-/Rückschlagventil.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati