Pumps on Tour mit dem Grundfos Industrieanhänger

Grundfos Industrieanhänger
Mit dem Grundfos Industrieanhänger erhalten Sie Schulungen und Trainings jetzt auch bei Ihnen vor Ort
Industrieanhaenger

Um Ihnen auch im Bereich der Schulungen und Produkttrainings ganz nah zu sein, haben wir den Grundfos Industrie-Anhänger entwickelt, der auf der sogenannten “Pumps on Tour“ unterwegs ist, um unsere Kunden vor Ort zu schulen und unsere Produkte hautnah vorzustellen.

Der Industrie-Anhänger ist mit einer Vielzahl an Pumpen  ausgestattet. Somit können nahezu alle industriellen Anwendungen abgebildet werden, sei es in der Brauerei oder auch in der Reinigung in der Automobilbranche.

 

 

Eine kurze Übersicht, womit unser Industriehänger ausgestattet ist:

  • Gegenüberstellung zweier Hydraulikkreise zur Darstellung des Energieeinsparpotenzials bei Einsatz einer geregelten Pumpe: Hydraulikkreis mit einer geregelten CME-Pumpe und Sensoren (VFI, DPI, RPI) sowie ein Hydraulikkreis mit einer ungeregelten CM-Pumpe

  • Magna3 Funktionsmodell mit AUTOadapt, FLOWlimit, FLOWadapt und Grundfos GO

  • Vorstellung der Druckerhöhungsanlage Hydro MPC als Lösung für die Wasserversorgung

  • Simulation einer Mehrpumpenanlage: Regelung/Steuerung über die CU352, durch die eine Konstantdruckregelung, Temperaturregelung sowie Differenzdruckregelung simuliert werden kann

  • Der externe Frequenzumrichter CUE mit Motor in Funktion

 

Haben Sie auch Interesse an einer Schulung, so wenden Sie sich an Ihren zuständigen Grundfos Außendienstbetreuer!





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati